This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61025:仅 TPS61025输出~ 1V

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904000/tps61025-tps61025-output-only-1v

器件型号:TPS61025

大家好、IAM 正在进行低功耗电路板设计、只需从 TPS61025 VOUT 引脚获取~1V 输出。  C3被使用低 ESR 钽电容器- KEMET T520B107M006ATE040。  在哪里可以发布?

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_ESP8266-low-power-board-Sensor_5F00_2020_2D00_05_2D00_11_5F00_08_2D00_20_2D00_55.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、eGis:

    您能为我捕获 Vin、Vout、SW 的波形吗?

    启动期间的 Vin 范围和负载条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要拥有任何波形示波器...  输入电压大约为3V、因为它来自2xAA 元件。 与 ESP8266模块一样、负载不应超过250mA。

    此类部件布局是否会使部件无法正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egis、

    布局太差、 我建议根据 http://www.ti.com/lit/an/slva773/slva773.pdf?&ts=1589245399494改进布局

    IC 是否损坏? 您可以测量输入电流和引脚到 GND 阻抗以进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样一个更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egis、

    从原理图中可以看到、FB 应浮动、以获得固定输出电压  

    在布局中、输出电容器应连接到 VOUT 短路和强电压。 但我在更新的布局中没有看到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 通过0r 电阻器连接到 VOUT。 因此,它应该不会有任何电阻器浮动?

    根据您的建议进行了更新、我相信现在一切都应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、eGis:

    是的、对于固定版本、FB 应该是浮动的。  

    现在布局要好得多。