This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:LM73606-Q1

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907634/lm73606-q1-lm73606-q1

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73606

我们正在检查老年人要求的电路正确性。 如果需要更多信息进行确认、请随时咨询。

输入电源来自可支持28V @ 22A 的背板、

案例1:
VDD_3V3所需的输出电压为3.3V、所需的输出电流为1.9A、预期电压纹波不超过150mV、预期电流纹波不超过750mA。

案例2:
VCC_3V3A 和 VCC_3V3B 所需的输出电压为3.3V、所需的输出电流为3.6A、预期电压纹波不超过150mV、预期电流纹波不超过750mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该原理图对于大多数器件而言看起来不错、但也请参阅 表3。 LM73606数据表中的典型组件选择、因为它可以确保实现最佳的环路性能、谢谢。