This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:BQ25970 I2C 接口

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25970, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956237/bq25970-bq25970-i2c-interface

器件型号:BQ25970
主题中讨论的其他器件: BQ25790

您好、专家、

我们是否可以在没有 I2C 功能的情况下使用 BQ25970?  

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    BQ25790在默认模式下工作、具有默认 I2C 设置、无需主机提供 I2C 通信。  BATREG 由 PROG 引脚电阻器设置。  输入电流限制由 ILIM 引脚电阻器设置。  从 PROG 引脚开始、充电电流和开关频率为2A 或1A。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈、如果是这样、BQ25790的默认设置符合客户规格、SDA 和 SCL 可以浮动、对吧?

    还可以与我分享数据表吗? 因为 TI 网站上没有完整的数据表

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我很抱歉。  我互换了有关 BQ25790的数字并作出了回应。  我会将其发送给 BQ25970的正确工程师。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    为了为 BQ25970启用充电、需要 I2C 通信。 SDA 和 SCL 不能悬空。

    有关完整数据表、请通过 BQ25970产品页面申请:

    https://www.ti.com/product/BQ25970

    有一个"立即申请"按钮、如下所示。 谢谢!

    此致、

    Angelo