This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460:电感器饱和电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460, LMQ61460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956828/lmq61460-inductor-saturation-current

器件型号:LMQ61460

大家好、

 数据表表表表表10-5中列出的 MAPI4020HT 电感器的饱和电流为6.6A、而 IL-HS 的饱和电流范围为8.9A 至11.5A。  MAPI4020HT 是否足以提供3.3V/6A 或5V/6A?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您可能是指 表9-5吗? 1.5uH MAPI 电感器用作 LMQ61460的输入滤波器。 因此、我不希望输入电流接近6A、这是需要考虑的问题。  

    LMQ61460EVM 中使用的第9.2.2.3节所述、建议的输出功率电感器为5.25uH、下一个标准值为4.7uH。

    此致、

    Jimmy