This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:需要 TI 解决方案来替代 MAX16126

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907431/tps2490-need-ti-solution-to-replace-max16126

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件:LM76202-Q1LM74800-Q1

大家好、

我们是否有类似的解决方案来与 MAX16126竞争?

应用是汽车类34英寸显示屏面板电源板输入12V 汽车电池电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    根据电流、LM76202-Q1或 LM74800-Q1可用于替代 MAX16126。 如果您有任何后续问题、请告知我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    如果客户有兴趣、我会将此建议告知客户。

    谢谢