This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:EN 和 CTRL1/2/3序列位置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956821/tps2549-en-and-ctrl1-2-3-sequence-quesition

器件型号:TPS2549

大家好、

现在我们要处理 TPS2549的问题、您能帮我解决以下问题吗?

 

  • VBUS 和 VEN 之间的时序要求是什么?

我现在看到的设计是 VEN 在 VBUS 达到4.5V 之前为2V。 我正在考虑这是否太危险。

 

  • CTL1、CTL2、CTL3和 VEN 之间的时序要求是什么?

我现在看到的设计是、在 VEN 达到2V 之前、CTL1、2和3达到2V、但计时预算仅为560us。 我正在考虑560us 是否有风险。

 

 

对于上述波形、我使用4.5V 电压将 VBUS 设置为高电平、使用2V 电压将其他信号设置为高电平。

但是、从数据表中的第6.5章来看、高阈值在1V 至2V 之间变化。 这使我对设计有更多的顾虑。

 

我浏览了数据表、但找不到时序要求。 请帮助我们澄清这些问题。

电源 VBUS 是 IC 的 VIN,EN、CTL1、CTL2和 CTL3的设计如下。

 

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    EN、CTL1、CTL2和 CTL3的建议运行条件最大为6.5V。 您可以将所有这些直接连接到 VBUS。  

    当 EN = Vin 时、输出电压导通时间通常为4.15ms、最大为6ms  

    谢谢、

    Emma