This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702-Q1:阈值

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904048/tps3702-q1-threshold-value

器件型号:TPS3702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3808TPS3702

您好、先生、


您能否就阈值偏差提出任何建议?
我确认了在 PCB 板中放置 TPS3702CX12QDDCRQ1后采取的措施。
我测得的 OV 阈值的 VIT+(OV)为1.262、但规格为1.237 (=1.2*(1+4%)*(1-0.9%))~1.259 (=1.2*(1+4%)*(1+0.9%)))。
即使包含测量误差、我认为偏差太大。

提前感谢您的参与。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人可以支持这个问题吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您的 SET 引脚连接到了什么? 是逻辑低电平还是逻辑高电平?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    非常感谢您的回答。

    我将指导我们的客户与您沟通。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Abhinav San。

    SET 引脚连接到 Vdd (=+3.3V)。  

    此致、

    Hiroshi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    我可以使用该器件查看块的原理图吗? 我怀疑某件事会影响器件的精度。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Abhinav San

    感谢你的答复。

    请参阅上面的原理图。 IC39A 上安装了 TPS3702CX12QDDCRQ1。

    IC38A 也安装了 TPS3702CX33QDDCRQ1。 但这个没有精度问题。

    此致、Hiroshi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    我的印象是这是针对 TPS3702的、但原理图显示了 TPS3808、您能澄清吗?

    谢谢、
    Abhinav。