This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2946:温度范围

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907053/ucc2946-temperature-range

器件型号:UCC2946

您好、香榭丽舍

此器件的温度等级存在一些相互矛盾的信息。

https://www.ti.com/product/UCC2946

网站显示:+90C

数据表第2页上显示:+95C

数据表第9页上显示:+85C

请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    第2页说明/网页标题是一个排印错误。 该器件符合85°C 的要求、如订购表中所示。 我将努力纠正此问题。

    谢谢、
    Abhinav。