This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:电源图示例中的 GPO2

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906828/tps650864-gpo2-in-power-map-example

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS51200

你(们)好

我参考的是 TPS650864的数据表、其版本为 SWCS138C、我对图6-3 TPS6508640电源图示例有疑问。

我不清楚如何使用图6-3中的 GPO2。

您能告诉我 GPO2在图6-3中作为 I2C GPO 的作用吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPO2在系统中没有任何角色。 它只是一个开漏通用输出、可通过 GPO2_LVL 位对 GND 开路或短路。 通常、除非 SoC 的引脚用完、并且您可以使用 PMIC 中的额外 GPO、否则不会使用该 GPO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢你的答复。

    >GPO2在系统中没有角色。  

    我在 SWCC027.ZIP 上查看了 TPS6508640的设置。

    在序列选项卡中、GPO2跨越 BUCK6_PG 的单元格为是。

    我认为这意味着 GPO2作为 BUCK6电源正常运行。  我的理解是错误的吗?
    (使用相同的 IIDEA、我认为 GPO1应提供 BUCK2电源正常功能。)

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对 GPO1正确。

    对于 GPO2、GPO2 PG 电路用于启用 VTT LDO、但未连接到 GPO2引脚。 您可以在"概述"工作表的第47行中看到这一点。 逻辑显示为"排序"选项卡上的第二个图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢你的答复。

    让我确认一下要启用的 VTT LDO 的情况。

    在排序表的第84行(GPO2)中、BUCK6_PG、CTL3、CTL4和 CTL5的交叉单元被填充为"是"。

    我认为 VTT LDO 会在发出 CTL3&CTL4&CTL5&BUCK6_PG 后自动启用。  正确吗?
    实际上、TPS6508640上电序列就像这样。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、VTT LDO 使能本质上是一个与门、CTL3&CTL4&CTL5&BUCK6_PG 作为输入。  

    通常、这意味着、如果您希望在 BUCK6_PG 之后启用 VTT、可以将 CTL5连接到 LDO3P3;如果您不需要使用 VTT LDO、则可以将其连接到 GND。 这将取决于您使用的 DDR 类型、或者您是否更喜欢使用 TPS51200等。 例如、LPDDR4不需要终端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文

    感谢你的答复。  我知道。

    对于 DDR4的 VDDQ、我将使用具有1.2V 设置的 BUCK6。
    因此、VTT LDO 将设置为输出0.6V。

    我将根据您的建议将 CTL5连接到 LDO3p3。

    顺便说一下、我想知道 CTL3和 CTL1连接在哪里。
    我想在 BUCK5之后启用 BUCK6、在 BUCK6之后启用 LDOA1。
    因此、我将 CTL3和 CTL1连接在一起、如数据表中所述。

    第26页、
    '将 CTL1引脚连接到与 CTL3相同的输入将导致 BUCK6在 BUCK5和 LDOA1在 BUCK6 PG 后启用2ms。 "

    此外、我会将它们连接到 LDO3V3。  因此、CTL3、CTL1和 CTL5将连接到 LDO3p3。

    是否具备能力?  

    LDO3p3的最大输出电流为30mA、因此我认为可以...

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是高阻抗输入、因此 LDO3P3的功耗很小。 当 CTL3连接到 LDO3P3时、系统始终开启、无法关闭。 如果出现任何故障、PMIC 将执行紧急关断、重新加载 NVM 存储器、并再次尝试上电序列(因为 CTL3始终为高电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢你的答复。

    >当 CTL3连接到 LDO3P3时,系统将始终打开,无法关闭。

    我是否可以考虑在 BUCK2之后、CTL3是一个用于启动序列的使能引脚?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CTL3充当使能引脚、BUCK2将是第一个启用的电源轨、随后是 GPO1。 一旦 CTL4变为高电平、序列的其余部分将执行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢你的答复。

    我知道。

    贝斯特雷加兹