This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:温度范围

Guru**** 2509975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3658

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955913/lm3658-temperature-range

器件型号:LM3658

可接受的温度范围是什么值?

此致、

Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    温度范围可根据电池需求进行配置。 可接受的范围将取决于电池充电的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony San、

    TS 引脚用于检查是否存在电池、温度不能设置为 JEITA。
    这种理解是否正确?

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    是的、没错。

    如果在添加/移除电池时添加/移除 NTC、TS 引脚可用作电池是否存在。 这样、当电池被移除并且充电将被解除时、TS 引脚悬空。  

    温度阈值不允许 JEITA 充电(在某些温度阈值下以较低的电流充电)。 如果检测到电池温度处于设定的可接受温度范围内、器件将简单地禁用充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony San、

    如何设置可接受的温度范围?

    此致、

    Kagawa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    温度范围将基于所使用的 NTC 以及所配置的任何串联和并联电阻器的选择。 我们的 NTC 计算器中当前未包含该器件、但如果有一些有关所需温度阈值的信息、我可以查看 LM3658是否可以使用 NTC 针对(10kOhm 103-AT)设计任何串联和并联电阻器。