This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:Iout

Guru**** 2504505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956013/ucc28910-iout

器件型号:UCC28910

您好!

以下"Iout"和 IOCC 有何区别?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi

    我将您的请求转发给专家、您可能很快会收到反馈。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IOCC 是器件在恒定电流模式下运行之前的最大输出电流。  通常、在器件以恒定电流模式运行之前、IOCC 比标称最大输出电流(Iout)高出5%左右。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢你的答复。

    尽管公式中有"VCCR"、但为什么 RIPK 是根据 IOCC 而不是"IOOUT"计算的?

    此致、

    Kuramochi