This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:LDRV 的瞬态电压额定值

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906460/tps43061-transient-voltage-rating-for-ldrv

器件型号:TPS43061

我想确认 LDRV 额定电压、LDRV 瞬态电压额定值是否与 SW 引脚额定值相同? (10ns 时为-2V、最大值)

如果以上内容不正确、请告知我正确的评级。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    在最大10ns 时为-2V、通常仅适用于 SW 引脚。

    对于 LDRV、实际上、如果走线较短且较厚、并且具有适当的驱动电阻值(5.1-10 Ω)、则负电压将非常小。 远小于2V。

    为什么您提出这个问题、您在应用过程中遇到了一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦-圣

    感谢您的回复、

    我的问题是、1ns 时 LDRV 波形变为-0.47V。 (小于 LDRV 额定值:-0.3V)  

    我想知道 LDRV:-0.47V/1ns (瞬态)是否安全。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    -0.47V/1ns 对于应用应该是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦-圣

    感谢您的回复、

    可能是最后一个问题、瞬态 LDRV 规格是否存在最大额定值(最小值)?

    例如:

    1ns⇒-XXV_min

    10ns⇒-XXV_min

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    -0.3V 是直流电压、瞬态可能更低。 对于 LDRV 引脚、-0.5V/1ns 应该是可以的!  该引脚没有瞬态规格。