This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS61322的短路保护操作

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322, TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905637/tps61322-short-circuit-protection-operation-of-tps61322

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件: TPS61070

尊敬的所有人:

我想问 一下 TPS61322的短路保护操作

考虑 TPS61322的客户询问了 TPS61322的短路保护行为。

当我检查数据表时、它的写法如下

如果输出短路情况仍然存在、是否可以保持上述数据表状态?
或者开关操作是否会在一段时间后停止?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    此器件不支持短路保护。 什么是输入/输出条件、我建议使用其他器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀

    感谢你的答复。

    我了解您的答案。

    如果过流情况持续存在而不是短路、您是否重复上述数据表的操作?
    我认为他们按以下顺序工作:
    ①When 电感器电流超过限值、低侧开关关闭。
    ②当超出低侧开关(或高侧开关)的电流限值时、低侧开关打开。
    ③过流情况会继续、因此低侧开关会再次关断。
    我认为将重复上述步骤①至③。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey

    第一步是正确的。 但在第二步中、如果电感器电流比电流限制低200mA、则高侧将关闭。

    但是、如果 VOUT 低于或等于 VIN、则电感器电流不会低于(电流限制为200mA)。 高侧 FET 将始终导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀

    感谢你的答复。

    我了解 TPS61322的电流保护。

    "此器件不支持短路保护。 什么是输入/输出条件、我建议使用其他器件"

    您之前已经回答过上述问题、但您知道任何具有短路保护功能的器件可用于以下条件吗:

    Vin = 3V
    Vout = 3.3V
    Iout = 0.1A

    此致、

    是的、奥特伊

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    TPS61070在此应用中已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀

    感谢你的答复。

    向我们的客户推荐 TPS61070。

    此外、回到 TPS61322主题、还需要提出其他问题。
    "如果 VOUT 低于或等于 VIN、则电感器电流不会低于(电流限制为200mA)。高侧 FET 将始终导通。"
    如上所述、如果 Vout 与 Vin 相同或在 Vin 小于 Vin 的情况下继续运行、电感器电流值是否可能超过电流限制?
    或者、如果它达到电流限制、它是否会像低侧开关那样关闭?
    (高侧开关上的电流检测是否仅与电流限制值相比下降了多少?)

    Regardsa、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    在 VIN > VOUT 条件下、电感器电流可能高于电流限制。 低侧开关将关闭、但高侧 FET 无法关闭以停止电流。 除非存在特殊电路、否则这是升压转换器的本质行为。