主题中讨论的其他器件: TPS61070
尊敬的所有人:
我想问 一下 TPS61322的短路保护操作
考虑 TPS61322的客户询问了 TPS61322的短路保护行为。
当我检查数据表时、它的写法如下
如果输出短路情况仍然存在、是否可以保持上述数据表状态?
或者开关操作是否会在一段时间后停止?
此致、
是的、奥特伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的贾斯珀
感谢你的答复。
向我们的客户推荐 TPS61070。
此外、回到 TPS61322主题、还需要提出其他问题。
"如果 VOUT 低于或等于 VIN、则电感器电流不会低于(电流限制为200mA)。高侧 FET 将始终导通。"
如上所述、如果 Vout 与 Vin 相同或在 Vin 小于 Vin 的情况下继续运行、电感器电流值是否可能超过电流限制?
或者、如果它达到电流限制、它是否会像低侧开关那样关闭?
(高侧开关上的电流检测是否仅与电流限制值相比下降了多少?)
Regardsa、
是的、奥特伊