This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:低 VSYS

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956554/bq24295-low-vsys

器件型号:BQ24295

大家好、希望大家对这种情况发表意见。  

充电或手动关闭 BATFET 后、VSYS 电流会受到严重限制(~200mA)、并且无法为系统提供足够的电源(~1A)。 如果我们通过切换系统电源开关来重置系统、则电流限制会暂时消失、但随后很快开始限制电流。 一旦我们移除 VBUS、电池就会接管并提供足够的电流。

我们已将输入电流限制设置为3A。 VBUS 输入电压稳定、即使在2A 充电时也是如此、因此这也不是问题所在。

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    有关 BQ2429X 的信息、请访问 e2e.ti.com/.../878463:原理图审阅和 PCB 布局设计提示; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答的信息、请访问 e2e.ti.com/.../875388。常见问题解答2对您的问题有所帮助。

    谢谢、

    宁。