This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:软件启动时 SMPS1和 SMPS2电压会下降

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956463/tps65916-smps1-and-smps2-voltages-drop-when-software-starts

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件:AM5718

大家好、我将 TPS659162RGZR 用作 AM5718处理器的 PMIC。  所有电压都正常、没有从 AM5718运行的代码。  一旦 AM5718开始启动、几个电压轨压降之后就会出现这种情况。  SMPS1在1.15V 至1.06V 范围内下降 、而 SMPS2在1.15V 至0.99V 范围内下降。  所有其他导轨都正常。  此外、SMPS1在电源轨上具有一些脉冲、如图所示。  可能的原因是什么?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解 SMPS1和2的 OTP 为1.15V。 一旦 AM5718开始引导、SMPS1和2将降至1.06V。 AM5718开始引导时、SMPS1和2的电流需求是多少?

    此致