This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:4层 PCB 设计上的正确功能

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956382/lm5143-q1-correct-functionality-on-a-4-layer-pcb-design

器件型号:LM5143-Q1

我设计了采用 LM5143-Q1的4层 PCB。

配置:
VIN = 24V
Vout1 = 3.3V、Iout1 = 7A
Vout2 = 5V、Iout2 = 10A

我的问题是:只能在4L PCB 而非6L PCB 上提供正确的功能? 在我的 PCB 中、来自电流感应电阻器的去布线布置在功率 MOSFET 下方。 在评估板中、这些轨道在功率 MOSFET 的分离层背面布线。 我是否必须使用6L 设计而不是4L 设计?

谢谢你。

此致。

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    如果开关频率为500kHz 或更低、则4层 PCB 应该正常。 请使用 LM5143-Q1快速入门计算器文件(可从产品文件夹下载)帮助进行组件选择、补偿设计和功率损耗分析。

    此致、

    Tim