This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:开关频率范围和 FIT (故障率)

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956607/tps92515-q1-switching-frequency-range-and-fit-failure-rate

器件型号:TPS92515-Q1

大家好、

虽然这是一个恒定关断时间器件、开关频率范围如何?

2.我的客户关心适配性、但我找不到任何有关该适配性的数据。 请提供。

提前非常感谢!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    开关频率范围取决于设计和工作条件。  如果您有工作范围、输入电压范围和输出电压范围、我可以计算开关频率范围。  关断时间由 ROFF、Coff 和 LED 灯串电压设置。  如果 LED 灯串电压恒定、则关断时间保持恒定。  导通时间将随输入电压的变化而变化、这会导致频率发生变化。

    我必须仔细研究适用性。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    您可以在以下位置找到适合的信息: www.ti.com/.../report

    MTBF/FIT 估算

    MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
    MTBF 时基故障 使用温度(°C) 会议级别(%) 活化能(eV) 测试温度(°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 失败 其他意见
    5.69x109 0.2. 55 60 0.7. 125. 1000 66423 0

    此致、