This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:如果未分离 AGND 和 PGND、则可能存在风险

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955496/lmz31710-the-possible-risk-if-agnd-and-pgnd-are-not-separated

器件型号:LMZ31710

大家好、

我理解该器 件建议需要分离 AGND 和 PGND、以保护 AGND 免受嘈杂 PGND 的影响。  

但我仍然不确定如果 AGND 和 PGND 未分离会发生什么情况。 您能说出任何可能的风险吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    通常、AGND 上的噪声会影响使用外部组件以 AGND 为基准的内部模拟控制电路。 根据我在该系列器件上的经验、主要的噪声敏感引脚是 VADJ、ISHARE 和 RT/CLK。 VADJ 引脚上的噪声可能会导致抖动或影响负载调节。 ISHARE 连接到误差放大器的输出端、因此 ISHARE 引脚上的噪声可能会导致抖动。 RT/CLK 上的噪声可能会导致开关周期抖动。 由于 AGND 上有很多噪声、布局非常糟糕、因此可能会导致非常不稳定的开关。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    您能更详细地介绍一下不稳定开关的含义吗?

    我无法理解 不稳定开关的状态。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关不稳定意味着 SW 节点脉冲宽度和导通时间存在极大量抖动。