This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:此部件是否能够支持高达6kW 的应用

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955871/ucc28951-can-this-part-supports-up-to-6kw-application

器件型号:UCC28951

大家好、

对于36-72V 输入电压、540v 输出电压、6kW 隔离式解决方案、此处适合哪种拓扑?

我们的 UCC28951 FSFB 能否支持此应用?

您能帮我推荐解决方案吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    专家将研究此帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28951可用于高功率应用、因为它能够实现零电压开关。

    我看到 UCC28951用于功率高达2kW 的应用。 在6kW 应用中、您可以并联运行3。

    以下链接将为您提供2kW 参考设计。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的建议。

    但我的问题是、此 PSFB 拓扑是否能够支持 36-72V,540v 输入、这种高升压应用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过正确选择变压器匝数比、您应该能够做到这一点、输入范围为2:1。  那么、这是正常的

    UCC28951的 UVLO 为7.2V、因此可以正常工作

    我所做的大多数设计都是降压而不是升压。  如果 您不需要隔离、则可以使用升压转换器来实现这一点。  但是、您不会使用升压来提供过载保护。

    此致、