This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:支持<1MΩ Ω 电流分流器的配套电量监测计、适用于高电流应用

Guru**** 2603865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956536/bq76942-companion-fuel-gauge-that-supports-1m-current-shunt-for-high-current-application

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ34Z100-G1

大家好、我有一个应用需要为一个系统提供保护和电量计量、该系统从6S Lipo 平均50A、具有5-10秒的100-150A 突发。 BQ76942似乎支持小于1MΩ Ω 的分流器、但我找不到可以共享该小值分流器的电量监测计。 TI 是否有任何可以正常工作的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:
    您可以查看 我们的2个"堆栈顶"监测计 BQ34z100-G1或 BQ34110、以与 BQ76942和小型分流电阻器配合使用。  
    是一个使用 BQ34z100-G1和 BQ76940的参考设计、例如我们的另一个监控器。  
    是另一篇有关小型分流电阻器和 BQ34z100-G1的 E2E 文章。