This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:两相总功率和 GUI 监视器问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372AQ5M, TPS40425, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955513/tps40425-2-phase-total-power-and-gui-monitor-issue

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件:CSD95372AQ5MTPS40428

您好、先生、

请允许我们向您学习这个问题、谢谢。

我在应用设计中使用 TPS40425+CSD95372AQ5M

通过 GUI 读取电流和功耗、例如1.8V (运行两相)。

总电流是 CH#1加 CH#2、对吧?

总功耗:1.8*(10.5+9.1)=35.28W

但 GUI 显示 CH#1为1.814v*10.563A = 19.16W、而 CH#2为1.814v*9.125A≠19.16W (总计19.16+19.16=38.32W)。

结果不一致。 我们如何看待这个问题?

如何在使用 I2C 时读取?  根据 PMBus、0x96 PoUT?  

CH#1或 CH#2或 CH#1 +CH#2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不支持 PMBus READ_POUT。 为了显示目的、GUI 将 Pout 计算为 READ_IOUT * READ_VOUT。   

    GUI 似乎被两相设计这一事实所迷惑。 在本例中,PoUT 应为 Vout*(I1 + I2)。  

    在其他 PMBus 控制器中、GUI 可以在 PAGE=0xFF 时轮询 READ_IOUT 以获取总和电流。 但该控制器不支持它。  

    总之、在 Fusion 中按相位报告电流、这会导致 PoUT 计算不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是两相设计。

    如答复中所述、如果我需要知道 正确的功耗、我应该读出 Vout 和 Iout1/2进行计算。

    在这种情况 下、TPS40425+CSD95372AQ5M 是非智能功率操作、但电流值不准确。

    如果我将 CSD95372A 更改为 CSD95378B、您能帮助检查原理图。

    原理图作为附件。

    此致、

    Nelsone2e.ti.com/.../TPS40425_2D00_CSD95378B_5F00_3.3V_2D00_30A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否已使用 IOUT_CAL_GAIN 和 IOUT_CAL_OFFSET 命令校准电流感应? 此器件的默认设置为大约0.5m Ω。 但您的原理图显示标称 DCR 为~0.29m Ω。 这将导致电流读数出现增益误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此器件的 DCR 为0.29m Ω、我已填入该值。 如下所示、

    在轻负载(约0.1A)下、Iout 显示为2-3A。

    因此、我想更改为 CSD95378B 以进行电流检测。

    此致、

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 0.29m Ω 时为2-3A、仅约为900uV。 这对于 TPS40425电流感应放大器失调电压而言是正常的。  

    切换到 CSD95378B 可能会也可能不会消除此偏移、因为智能功率级具有其自己的电流感应精度规格。 此外、您可能还需要使用 TPS40428、因为它在上电时默认为智能功率级模式。  

    最好的选择是使用 IOUT_CAL_OFFSET 校准此偏移。