This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:PoE 芯片损坏

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904257/tps23753a-poe-chip-damaged

器件型号:TPS23753A

尊敬的 TI:

我在测试中遇到了一些问题。 我期待你的帮助。

相同型号的 TPS23753A 芯片和适配器、同时供电。默认情况下以 POE 优先。电路设计如附图2所示。 与基准电路的唯一区别是在 POE 输出端子上添加了二极管 D。

在实际生产测试中、有4个 POE 芯片损坏了80多个部件、出于损坏原因、我们初步判断是适配器输入的电压值高于 POE 的输出电压、从而导致 POE 异常运行。  

1) 1)如果假设为真且适配器电压高于 POE 电压、则芯片损坏的原因是什么?

2) 2)此外、TPS23753A 的最大输出电压是多少?对于传统电子应用、建议的输出电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所描述的情况听起来像是二极管向后驱动初级侧的电源。  

    您能否描述损坏情况并提供原理图、显示损坏的器件和引脚? 如果我不知道损坏的性质、我就不能告诉您损坏的来源。  

    TPS23753A 是1类 PD、这意味着它适用于13W 应用。 IC 是 PoE PD 和 PWM 控制器。 直流/直流设计用于设置功率限制和输出电压。 在理想情况下、可以根据直流/直流选择任何输出电压。 实际上、我们通常看到3.3V-24V (通常为5V 或12V)。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下: e2e.ti.com/.../2783._9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那么究竟是什么损害呢?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您的适配器看起来是12V、但 PoE DCDC 输出是5V 或3.3V、具体取决于所使用的变压器。 因此、适配器肯定高于 PoE。  

    最后、您尝试使用二极管或两个永远不会接近相等的电压。 根据适配器的电源、它可能对直流/直流转换器进行反向驱动。 奇怪的是、它仅发生在80个器件中的4个器件上。 在受损的4个二极管上、两个输出二极管是否都正确安装?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个多星期以来,我没有听到这篇文章。 我将关闭它、但当您回答上述问题时、请随时在此处发帖。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师