尊敬的 TI:
我在测试中遇到了一些问题。 我期待你的帮助。
相同型号的 TPS23753A 芯片和适配器、同时供电。默认情况下以 POE 优先。电路设计如附图2所示。 与基准电路的唯一区别是在 POE 输出端子上添加了二极管 D。
在实际生产测试中、有4个 POE 芯片损坏了80多个部件、出于损坏原因、我们初步判断是适配器输入的电压值高于 POE 的输出电压、从而导致 POE 异常运行。
1) 1)如果假设为真且适配器电压高于 POE 电压、则芯片损坏的原因是什么?
2) 2)此外、TPS23753A 的最大输出电压是多少?对于传统电子应用、建议的输出电压范围是多少?