This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:短路条件下的器件行为

Guru**** 2510905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956083/tps62135-device-behavior-under-short-condition

器件型号:TPS62135

各位专家:

我的客户正在评估短路保护电路。 下面是输出短路时的波形。 输入电压为16V、输出电压为5V。 当检测到短路情况时、Vout 开始下降到2V、然后 Vout 保持2V。 我的客户希望确认是否需要执行此操作。

2.0V/div、10ms/div

查看数据表第11页的以下说明,该器件停止开关大约800us,然后开始新的软启动。 上面的 Vout 波形显示 Vout 下降了大约1ms、因此它看起来是数据表所解释的行为。 之后、该器件开始新的软启动、但输出短接、因此 Vout 保持为2V。 我不知道该2V 电压来自哪里。

请您解释一下我们如何解释这种行为?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    在短路情况下、您能否提供 SW 节点的波形和具有 Vout 的电感器电流? 在 OCP 短路和过载条件下是否观察到2V 电压?

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    请让我离线与您联系。

    此致、

    Uchikoshi