This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176由外部恒流电路控制。 连接到 FB 引脚或 COMP 引脚?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955203/lm5176-lm5176-is-controlled-by-external-constant-current-circuit-connect-to-fb-pin-or-comp-pin

器件型号:LM5176

尊敬的 TI 专家:

该转换器(LM5176)可为电池组充电、因此应通过外部微控制器修改恒定电流电平。 因此、LM5176的 ISNS 功能可通过 Rsns=0 Ω 禁用。

我用 TI 工具仿真了电路、仿真结果很好。 但实际测试不好(LM5176已损坏。 电阻器2.2欧姆开路。)

问题:

1) 1)外部恒定电流是否应连接到引脚9 COMP 或引脚11 FB?

现在、它连接到引脚9 COMP。 但 LM5176在恒流模式下会受损。

我应该知道什么吗?

BTW、禁用 ISNS 功能的另一个原因是 LM5176的 GM 误差放大器。 根据 LM5176数据表的公式7、DISABLE ISNS 功能有助于增大降压操作的最大输入电压范围。

谢谢。

Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    请您分享完整的原理图吗?

    对于外部调节、只要您确保 COMP 上的电压保持在绝对最大额定值内、使用 COMP 引脚就是一个很好的解决方案。

    您将 FB 连接到了什么位置?

    是否禁用 ISNS 功能或 CS 功能?

    您也可以在本参考设计中提供的配置中使用该器件、但需要将您的电路添加到 ISNS 功能中:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的快速反馈。

    请先回答。

    1) 1)在 PCB 布局之前、我在仿真中检查它。 连接到 FB 引脚时、外部恒流电路不工作。 因此、外部 CC 电路连接到 COMP。  

    2) 2)仅通过 Rsns 0欧姆禁用 ISNS 功能。 但保持 CS 功能(RCS 5ohm)。

    3) 3)参考您随附的文件。 INA301A2对我来说不是很好。 它仅为36V 电源。 我的电池电压为48V。 是否有任何类似的器件适合我?

    我可以将原理图发送给您、但请给我邮寄地址。

    谢谢。

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    LM5176在我进行测试时并不是一款稳健耐用的器件。

    它在工作过程中经常受到损坏。 我不知道如何修改它。

    我始终发现 LM5176的 SS 引脚阻抗不正常。 功率 MOSFET 未损坏。 将 LM5176替换为新的 LM5176后、它将再次工作。

    您能否回顾一下电路并给我一些建议?

    输入电压为48.5V 至50V。 Vo 应为48V、负载额定值为5A。

    是否有任何 TI IC 无法支持这种情况? 请提供建议。 LM5176对我来说不是一个好解决方案。

    谢谢。

    Aska

    e2e.ti.com/.../CC-to-COMP-2A5-constant_5F00_20201110.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我已经移除了外部恒定电流。

    当输入电压非常接近输出电压时、LM5176也不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    很抱歉、您遇到了不符合预期的行为。

    我今天无法详细查看原理图、但乍一看、似乎补偿可能会得到调整。

    我明天会检查它。 同时、您可以使用您在我们网站的产品文件夹中找到的快速入门计算器来检查补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    当然、我已经使用 TI 快速入门工具计算了补偿。

    建议使用的电感器为2.3uH。 电感为10uH。 我还尝试使用不同的电感来查看任何改进。 (4.5uH/1.6uH)。 没什么大不了的。

    根据 LM5176第18页的公式7、这意味着"较大的 L1、较高的 Cslope、较小的 Rsense 和较高的 Fsw 可以增大降压操作的最大输入电压范围。"

    对于输入电压范围为48.5V~52.5V 且 vo 为48V、我为电感器选择10uH。 Cslope 由 TI 工具计算。 由于禁用平均电流限制和启用外部恒流电路、Rsense 为0 Ω。

    等待您的建议。

    谢谢

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    修改的项目:

    1) ISNS-和 ISNS+均连接到 GND。 (从 Rsen2断开)

    2) 2) RSW (低侧分流器)从5m Ω 更改为2m Ω。

    3) 3)通过 TI 针对 RS=2m Ω 的快速入门工具将 Cslope 从680pF 更改为2200pF。  

    在修改了一些项目后快速更新:

    禁用外部恒流电路:

    • 输出电压可成功提供48V/5A 电流。 Vo 可在5A 负载下维持在47.8V 电压。 =>我猜之前的测试是由逐周期电流限制触发的。 则在此情况下 LM5176会损坏。

    启用外部恒流电路:

    • 当减小恒定电流设定点以限制电流时、Vout 会随着电流的减小而下降。 缓慢调整 CC 设定点时、Vout 消失。 当我再次为其加电时、Vo 仅为40V、开关节点2 (接近输出电压)变形。 =>有东西再次损坏。 我想它应该是 LM5176。  

    谢谢。

    Aska

    e2e.ti.com/.../CC-to-COMP-2A5-constant_5F00_20201112.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    非常感谢您的更新。

    为什么您将 R7更改为2m Ω? 5A 输出电流的建议感应电阻在13m Ω 范围内、因此应使用您之前使用的5m Ω 正确调节输出电压。

    当 Rsn2设置为1m Ω 时、平均输出电流设置为50A 的限值、因此不应在应用中限制电流。

    请暂时将斜率电容器保持在100pF、一般来说、较低斜率电容器更好。

    首先、我们来了解一下当 ISNS+/-引脚短接时、为何需要降低 R7以获得满输出功率。

    如果可能、请在一个示波器图中测量输入电压、输出电压和开关节点。 此外、栅极驱动信号很有用(请记住、将 HDRVx 信号参考 SWX 信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    首先回答您的问题。

    1) R7 (RSW)变为2 m Ω

    对于16A 设置、原始值为5m Ω。 这只是为了避免在测试过程中出现任何意外。

    我尝试验证 LM5176 ISNS+/-功能、因此对 ISNS+/-感应进行返工以输出 Rshunt (Rsn1)。

    虽然它可以在我的设定点(2.5A)触发、但 ISNS 功能可以减小电流。 但我发现、在输出电流降至1.9A 时、有时会由逐周期电流限制触发。 我想先前的测试应由噪声触发。

    这就是我将 R7 (RSW)更改为2m Ω 的原因。 最后、我获得了良好的结果。

    2) 2) Cslope 100pF

    这意味着我不应使用 TI 快速入门工具提供的价值?

    3) ISNS+/-对 GND 短路

    我需要通过外部控制来调节恒定电流设定点、因此我禁用 ISNS+/-功能。

    在 LM5176数据表中、ISNS+/-功能可通过短接禁用。 这就是它对 GND 短路的原因。

    BTW、我将根据需要测量信号。 维修后再提供。

    谢谢。

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    所附为波形。 它仅是不具有外部恒流电路的 LM5176转换器。

    1)根据先前的损坏测试(启用外部电路)、损坏的组件仅为 LM5176。

    2) 2)由于高侧/低侧 MOSFET 在短时间内导通、开关节点不是方波。 但我不知道为什么。

    谢谢、

    Aska

    SW1节点是电感器的第一个桥臂(降压模式的开关节点)

    SW2节点是电感器的第二个桥臂(升压模式的开关节点)

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    您是否会尝试100pF 的斜率补偿并将 R23降低至2k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    太棒了! 开关节点波形非常好。 (右侧图片)。

    请问有什么问题吗?

    在修改电路时、是否需要小心操作?

    下一步、我将尝试将 R7 (RSW)恢复至5m Ω。 如果可以、我想将逐周期电流限制设置为更低。

    但我的优先级是 LM5176由外部恒流电路控制。

    谢谢。

    Aska   

    注意:这两个波形都在48V/5A 负载下进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    降低的 COMP 电阻器可降低交叉频率、使转换器对系统中的噪声不太敏感、但也可降低负载或线路瞬变的反应速度。 因此、您需要检查瞬态响应是否仍然足够快、以满足您的系统需求。

    降低的斜率电容器也会降低噪声灵敏度。

    通常、开关模式电源转换器需要具有尽可能低的交叉频率、以使系统实现最大稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    非常感谢。

    最后、它是固定的、用于通过外部电路调节恒定电流。

    感谢您的回复。

    Aska