This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2585:关于内部逻辑。

Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907420/lm2585-about-the-internal-logic

器件型号:LM2585

你(们)好。

我对 LM2585的内部逻辑有一些疑问。

我的客户参阅 snva005b (第7页)并配置反激式。

关于软启动。

  如果发生瞬时电源故障且输入电压具有几 V 的残余电压、即使 COMP 引脚电压为0V、输入电压恢复后、软启动是否会启动?

我认为、除非器件关闭、否则软启动不会重启。

关于 SWPin 的控制逻辑。

  我想知道 SWPin 的移动。

   FB (COMPPin)的逻辑运动是否与下面的匹配?

3.如果你有关于内部逻辑的移动的文件,你能与我们分享吗?

   我想知道每个比较器运动的逻辑控制。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    以下是我对您问题的回答:

    1) 1)根据您设置的应用手册、当运行软启动、然后禁用软启动比较器并启用过流保护时、情况就会出现。 因此、在关闭 Vin 之前、不应再次启动软启动。 有关 SS 行为的更多信息、请参阅此主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/302300/1055575?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM2585#1055575

    2) A、B、C 与数据表第11页中的预期行为匹配。 由于在该块中实现控制逻辑的方式、SW 引脚看起来会有所不同。

    3) 3)内部逻辑的当前文档不可用、因为这是专有信息。

    谢谢、

    Richard