This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:过流值是多少

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907285/tps65910-what-is-the-overcurrent-value

器件型号:TPS65910

大家好、

TPS65910A3A1RSL 的过流值(最大值)是多少?

谢谢、

Taishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65910集成了4个直流/直流转换器和8个 LDO。 其中许多器件具有不同的过流值。

    一些稳压器还具有可配置的最大负载电流。

    例如、VIO (直流/直流转换器)具有 通过 ILMAX[1:0]位进行配置的 PMOS 电流限制(高侧)。  当 ILMAX[1:0]= 10时、保证的最小电流限值为1700mA。 所有器件都允许高达1700mA (最小保证值)的电流、但电流将限制在稍高的阈值。 它是最大值的最小规格。

    VIO 还具有  NMOS 电流限制(低侧)。 VDD1和 VDD2具有相同 的 PMOS 电流限制(高侧)  和 NMOS 电流限制(低侧)规格、但仅可通过1 ILMAX 位(0b 或1b)进行配置。

    LDO 具有不同的值、名为"负载电流限制(短路保护)"、每个 LDO 都有保证的最小值和典型值。