This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:升压电源 Ω

Guru**** 2538910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956739/tps40210-q1

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210

请问一下,我现在用TPS40210做升压电路,(输入10v -14V、输出20V),现在遇到的问题是我的输出电压会随着输入电压的改变而改变,这是什么原因,麻烦帮我看一下。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    相同现象是否可以在多个板子上可以重复。μ A

    2.如果是,电压变化范围是多少?