This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:效率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907480/lm5145-eff

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM25145

大家好、

只需检查19Vin 至12Vout、150W 上的 eff。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    感谢您提出问题。 您可以使用 LM5145快速入门计算器文件来检查效率和功率损耗。 使用30V 或40V NexFET 时、可实现大于95%的效率。

    请注意、如果 Vin-max < 42V、则可以使用 LM25145。

    此致、

    Tim

    www.ti.com/tool/lm5145design-calc