This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波压电式传感器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, TUSS4440, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906573/ultrasonic-piezoelectric-transducer

主题中讨论的其他器件:PGA460TUSS4440TUSS4470

您好!

我的项目需要驱动中等功率超声波压电式传感器。 我看到的这些换能器的驱动器设计通常使用开关、即方波来驱动它们、MOSFET 驱动、在某些情况下、Vpp 100V-400V!

问题:建议驱动这些换能器电路。推挽电路

*谐振频率:55kHz

*输入功率:80W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NiThyanandan、

    您有三个器件选项可满足您的驱动程序要求:

    1. PGA460
    2. TUSS4440
    3. TUSS4470处于前置驱动器模式

    您可以在超声波常见问题解答中找到所有三种器件及其典型用例的比较、网址为 :https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/748143

    接收器数据的类型和所需的 DSP/后处理量将决定哪个器件最合适。 如果想分享有关您的项目的一些其他详细信息(用例、范围、目标等)、我可以帮助提出具体建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

       感谢您的回复、我们尝试设计超声波压电式传感器55kHz 驱动和信号发生器

    最终应用:谐波标量是一种用于同时剪切和使组织达到核心化的外科手术仪器。 与电外科不同、谐波使用超声波振动而不是电流来切割组织并使其达到核心化。

    超声波压电式传感器规格:

    谐振频率- 55KHz

    抗谐振 ZR≤20欧姆

    电容= 3200pF

    机械因数 QM≥650

    带宽≥0.5kHz

    最大功率= 80 w

    最大电压[Vpp]= 450V

    传感器-串联谐振类型

    我看到了如此多的白皮书、我们尝试了基于电流控制的工作电路和电流电平变化控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NiThyanandan、

    考虑到您只需要超声波驱动器而不需要接收器、您应该在前置驱动器模式下使用 TUSS4440或 TUSS4470、因为这些器件使您能够根据需要选择连续发送脉冲。 这些器件还提供基于对数放大器的模拟前端、您不需要该模拟前端、因为该应用不适用于飞行时间测量、但您仍然可以使用此功能来检查传感器的运行状况。 例如、如果换能器被正确驱动、那么可在接收器上设定一个阈值(引脚 O4上的回波中断)并进行监控、通过检查 O4的逻辑高电平(3.3V 或5V)来确认是否正在生成足够的声压电平。 如果换能器断开连接或损坏、则 O4引脚将报告0V。

    TUSS4440包括功能强大的集成低侧驱动器、可直接连接到推挽式变压器、从而通过初级绕组吸收高达500mA 的电流。 在最大支持的25V 中心抽头电压下、典型激励电压 A 1:1:10匝数比推挽式变压器在传感器上可能高达500Vpp。

    预驱动器模式下的 TUSS4470可用于控制外部低侧驱动器对的栅极、该驱动器通过初级绕组将灌电流控制在500mA 以上。 对于需要超过500Vpp 驱动电压的传感器、通常需要使用此选项。