This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:通过较高电压轨为开关路径供电

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956580/lm3697-provide-power-to-the-switching-path-from-a-higher-voltage-rail

器件型号:LM3697

您好!

是否允许通过更高的电压轨为电感器供电?

我们的输入电压范围为~ 6.5... 18V DC、<32V 瞬态。

该电压可降至为 LM3697供电的5V0。

目前、电感器也由5V0电源轨供电。  

从输入电压轨为其供电应更高效。

* LM3697是否能够从我们的输入电压轨进行升压?

*此器件连接中是否存在任何电源定序要求或其他器件损坏途径?

*稳压环路是否在电压变化时保持稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 George Tzanatos52:

    VIN 至 GND 的绝对最大额定值范围为-0.3V 至6V。 更高的电压轨将损坏芯片。

    • 5V0输入电压轨正常、高于6V 将是危险的。
    • 参考数据表中的典型应用图13、直接施加电源 VIN 将是可以的。 请注意可能导致永久损坏的绝对最大额定值、开路/短路检测将降低风险。 LM3697的输入电源电压范围为2.7V 至5.5V。该输入电源必须经过良好调节、并提供 LED 配置和所选电感器所需的峰值电流。
    • '稳压环路是否在电压变化时保持稳定?' 电压变化是什么意思? 您能否提供一些应用示例?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我认为我的问题不清楚;

    Vin 引脚由5V 电源供电

    仅连接到更高电压源的电感器:

                               

                  ------------------------------------------------------- LLLLL ---+
                  |                                   |
    Vexternal ---- SMPS ------    B3在软件 D3中---+---- |>S---输出电压
    (6V5...18V)        5V 输出              LM3697

    与上述联系相关的问题。

    此致、

    George Tzanatos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您对此主题的帮助。

    尊敬的乔治:

    您可以将 IN 和 SW 分开、输入电压可以直接为 SW 供电。 您应该注意以下两点:

    在 IN 和接地之间添加下拉电阻器、然后 LM3697一直禁用、直到前降压电压达到目标输出。

    2.串联 LED 的数量如何? 如果总正向电压低于18V、则禁用 LM3697时会有不受控制的电流流流过 LED、这可能会导致闪光灯现象。

    至于环路稳定性、它适用于您的应用。 但我无法为您提供准确的 PM 或 GM、您最好进行基准测试。

    Robin