This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:通道检查请求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907202/tps23881-sch-check-request

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS23880

附件是 TI 提供的 KMM 客户 PoE 方案设计的原理图。 请帮助确认是否存在任何问题。

我要确认的一点是、TI 提供的 POE 驱动型200W 解决方案使用了 tps23880 + tps2372-4解决方案、

我们使用 tps23881 + tps2372-4的组合。 此方案是否可行?

随附的是 tps23881 + tps2372-4的原理图。 如果这种计划可行、请帮助确认我们现在已完成

设置的参数是否存在任何问题、尤其是自动脚踏的参数。

e2e.ti.com/.../PCB2_5F00_PD_5F00_TI.pdf

e2e.ti.com/.../PCB2_5F00_PSE_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    请参阅我对 PSE 原理图的评论:

    1. 每个通道的 Rsense 应为200m Ω(您的原理图具有110m Ω)。
    2. 我看到 SCL 和 SDA 连接到主机、因此我假设系统中有一个主机、以便在系统上电后能够加载 SRAM 代码(需要18K 内存)。  请下载 MSP430参考代码 并参考源代码、了解如何通过 I2C 加载 SRAM 代码。 TPS23881 mySure 文件夹中提供了最新的 SRAM 代码。 如果您没有访问权限、请 在此处申请
    3. 如果4线对端口设计为支持4类、则必须遵循以下极性(MDI-X 和 B (S))将通道连接到 RJ45连接器。  

    我通知 PD 应用查看您的 PD 原理图。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    在 PD 上、通常在电桥之后进行一些滤波以帮助降低 EMI。 您好像在尝试使用高功率解决方案、因此 EMI 注意事项非常重要。

    除 BT 应用手册外、我知道高压灭菌器被下拉、这对于此应用是可选的。 但是、如果您不打算使用它、大多数应用程序不使用 Autoclass、那么我建议使用连接到 VSS 的电阻器、而不是填充、使其保持浮动、并在需要时提供使用该电阻器的选项。

    最后、TPH、TPL、BT 通常与微控制器结合使用、用于告知您的负载连接的 PSE 类型。 由于这是非标准解决 方案、我想您不需要使用它、但想让您知道如果您希望负载处理额外信息、如何使用这些信号。