This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:可在没有 LED 的情况下用作电流吸收器?

Guru**** 2513035 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955888/tl4242-possible-to-use-as-current-sink-without-leds

器件型号:TL4242

我想知道是否可以将 TL4242用作恒定电流吸收器、而不实际使用 LED。  我相信我只需将 Q 直接连接到 REF 即可实现这一目的。  看起来这 应该起作用、TL4242将把所有电压从 VIN 下降到 REF。  一个问题是、数据表提到了短路保护、但没有提供进一步的详细信息。  我要做的基本上是使 LED 短路。  什么是短路保护?  它是否只是确保部件不会过热?  还是减少或禁用输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TL4242是恒定电流源。 器 件根据电流感应电阻器控制通过电压反馈的输出电流、因此如果将 Q 和 REF 连接在一起、则不会有任何电流流经 PNP 晶体管。

    您能否提供更多应用信息或设计目标? 然后、我们可以推荐合适的解决方案。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      首先、是的、您可以使用 TL4242作为不带 LED 的恒定电流源。

      对于短路保护、它将受到内部电流限制的限制、并且在热关断之前不会禁用输出。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      抱歉、您无法将"Q"和"REF"连接在一起、此器件只能支持电流源结构、负载应位于"Q"和"REF"之间。  您可以分享您的详细要求、我们可以帮助您提供一些建议。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,我对这两个答复感到有点困惑。  是否可以在没有 LED 的情况下使用 TL4242?   

    如果 Q 和 REF 连接在一起、为什么不会有电流通过 PNP?  是否需要一些最小的 LED 正向电压?  如果是、原因是什么?  也许我可以在那里使用虚拟二极管来保持所需的最小电压、同时保持 TL4242中的大部分功率耗散?

    我基本上是在尝试制造一个具有某种电流限制和热保护的齐纳二极管。  我的当前设计在相对较大的 SMB 封装中具有一个简单的齐纳二极管、我想用更小的热增强型封装替换它、并在温度高于预期时提供热保护。  

    我打算使用 TL4242将电流设置为大约250mA、并使用一个小型齐纳二极管(以及一个电阻器、FET 等)在 VIN 高于齐纳电压时启用 TL4242、在低于齐纳电压时禁用。

    如果我应该查看其他类型的组件、我愿意接受建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当 VIN 高于齐纳电压时、是否要将 TL4242作为电流流动路径? 这也意味着齐纳二极管将并联 TL4242、我的理解是否正确?

    如果是、则 TL4242开始工作后是否会切断齐纳二极管?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、一个低功耗齐纳二极管将与 TL4242并联。  一般想法如下:

    这基本上与使用 BJT 来制作大功率齐纳二极管的方式相同:

    High power equvalient for a zener - Electrical Engineering Stack Exchange

    但是、使用 TL4242作为"智能"器件-或者至少是具有过热保护的器件、而不是简单的晶体管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    了解。

    我有一个基于您的设计的仿真。 看起来还可以。 但我还建议您申请 TL4242 EVM 进行进一步的基准测试。

    一个问题应该小心:TL4242的功率耗散有可能导致高温。

    BR、

    Robin