This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:LM5056A 的回流温度曲线

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5056A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906868/lm5056a-the-reflow-temperature-curve-of-lm5056a

器件型号:LM5056A

大家好、

这是 Brandon。 客户可能需要使用 LM5056A 的回流温度曲线进行手动处理。 我们是否有任何文件可以支持此要求?

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    请提供 本文档 并根据 MSL 3级峰值温度260⁰C 应用回流焊温度曲线。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    有关封装的另一个问题:

    LM5056A 的封装焊接部分能否根据下面的绿色框架进行? 在红色框架中打孔意味着什么?
    您能帮助提供参考套件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我认为冲孔是过孔。 在电气方面、您可以在 PCB 上制作一个与绿色框类似的较小散热焊盘。 PCB 的热耗散能力会稍微差一些。 您是否正在通过“参考封装”查找此产品的 CAD 符号? 如果是、请使用 此链接 进行下载。

    此致、Guang