This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042B-Q1:OUT 引脚上的电容器值

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956605/tps2042b-q1-capacitor-value-at-out-pin

器件型号:TPS2042B-Q1

各位专家、您好!

关于数据表图9-12/9-13、每个下行端口的输出电容值为33uF。 但请注意、提到的"USB 修订版1.1要求每个集线器120 µF "。 客户如何在 OUT-Pin 上选择输出电容值? 客户应该为每个下行端口选择120uF? 还是每个下行端口33uF 就足够了?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    如果用于集线器应用、则需要不低于120uF 的电容。

    对于其他人、这取决于客户的应用。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。