请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2042B-Q1 各位专家、您好!
关于数据表图9-12/9-13、每个下行端口的输出电容值为33uF。 但请注意、提到的"USB 修订版1.1要求每个集线器120 µF "。 客户如何在 OUT-Pin 上选择输出电容值? 客户应该为每个下行端口选择120uF? 还是每个下行端口33uF 就足够了?
此致、
福吉瓦拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
关于数据表图9-12/9-13、每个下行端口的输出电容值为33uF。 但请注意、提到的"USB 修订版1.1要求每个集线器120 µF "。 客户如何在 OUT-Pin 上选择输出电容值? 客户应该为每个下行端口选择120uF? 还是每个下行端口33uF 就足够了?
此致、
福吉瓦拉