This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:电感器值选择

Guru**** 2386020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956563/tps563210a-inductor-value-selection

器件型号:TPS563210A

大家好、

我的客户在原理图上使用1uH 的输出电感器。 我们的数据表建议值为1.5uH - 4.7uH。

使用1uH 电感器会产生什么影响?

VIN = 8.5 - 17V

VOUT = 1.8V

Iout = 2.1A

此致、

Hardy Xue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器越小,电流纹波就越大,如果需要输出纹波,则可能需要更多的 Cout 来降低 Vout 纹波。

    效率可能会下降一点。

    另请注意、器件可能会在满负载之前触发 OC 保护、同时使用更小的电感器和不良的负载瞬态性能。

    我们建议遵循数据表中的表2。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您的回复。 我将提醒客户这些问题。

    此致、

    Hardy Xue