This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73HD3:TPS73HD301负载能力

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907366/tps73hd3-tps73hd301-load-capability

器件型号:TPS73HD3
主题中讨论的其他器件:LM317

你(们)好

我的客户使用 TPS73HD301为两个 C2000 28374供电、两个通道的输入电压均为5V、通道1输出1.2V、通道2输出3.3。 两个通道是否可以同时承受750mA 电流负载?是否有测试波形?谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我假设客户在系统中没有气流的情况下工作。
    如果是这样、即使环境温度为25°C (室温)、两个器件在这些电压下也不可能同时提供此电流电平。
    请参阅数据表中的此快照。

    (5-1.2)*0.75 = 2.85W
    (5-3.3)*0.75 = 1.275W

    2.85W + 1.275W = 4.125W、在无气流的情况下高于2.9W 或3W。

    在>4W 时,散热很难,并且保持在制造商规格范围内。
    我建议将第三个 LDO 上的5V 电压降至1.2V 输出。
    LM317等低成本行业标准将是一个简单的选择。

    谢谢、

    斯蒂芬