This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM350A:LM350AT/NOPB:HBM/CDM 的测试结果

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954723/lm350a-lm350at-nopb-the-test-result-of-hbm-cdm

器件型号:LM350A

您好!

数据表中未包括 HBM/CDM。

请告诉我 该产品的 HBM/CDM。

-Part#:LM350AT/NOPB

-HBM:? 五

-CDM:? 五

此致;

Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、   

    请留出3个工作日让我们进行调查、看看我们是否可以找到数据。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新月山  

    这是一款较旧的产品、器件的原始鉴定/开发中没有 ESD 数据。 您能否澄清客户提出此 ESD 请求的原因? 这是一个新项目、他们只是在寻找数据以在系统中释放组件? 或者、他们的系统中的器件是否遇到 ESD 问题?

    如果这是针对一个新项目、您能否澄清插座的特定要求(VIN 范围、所需的 VOUT、受电负载/所需的 IOUT 等)? 也许我们可以推荐一个替代器件、此器件具有客户要求的 ESD 数据。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake-San、

    感谢你的答复。

    这是一个新项目、他们需要 ESD 数据来认证器件。

    但是、我上周末从 CSC 获得了类似产品的 ESD 数据。

    我会向客户回答。 谢谢。

    此致、

    Hideyuki