This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:24V 输入、3.3V 200mA 输出

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907481/ua78m-24v-input-3-3v-200ma-output

器件型号:UA78M

 UA78M 能否 支持 24V 输入、3.3V 200mA 输出?

如果不是,还有其他好的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianqian、

    如果器件将在室温下或接近室温下工作、并且您选择了正确的封装、则可以。
    器件上的功耗为(24-3.3)*(200mA)=20.7*0.2 =4.14瓦。
    KC 和 KCS 封装的热阻(结至环境)为19 C/W
    因此、温升为4.14W * 19 C/W = 78.66C。
    如果室温为25°C、则总温度为25 + 78.66 = 103.66C。
    该器件的额定工作温度为125C、因此您有大约20C 的裕度。

    谢谢、

    斯蒂芬