This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:需要具有类似功能的推荐器件以进行低侧控制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS22946, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953832/tps2595-need-a-recommended-part-with-similar-functionality-for-low-side-control

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS22946TPS22951TLC59108

我正在寻找 TPS2595等器件、但它可以用作低侧开关。  最重要的特性是可调节电流限制、微控制器友好型使能和热调节。  低侧线性 LED 驱动器或多或少符合我的需求、但我发现的大多数驱动器往往是较低的电流、较"智能"、并且需要将负载电流通过感应电阻器。

是否有任何方法可以在低侧使用 TPS2595?  或者、您能否推荐其他设计用于低侧使用的组件(LED 驱动器或其他电流)、它们的封装尺寸和功能相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TPS2595不能用于低侧、器件的 GND 需要处于低于 Vin 的电势。

    我会将此查询分配给我们的低侧开关团队。 同时、您可以 在此处查看低侧开关产品系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们没有任何具有电流限制功能的低侧开关。  

    您的应用是什么? 如果您需要固定或可调节的电流限制、我强烈建议使用高侧解决方案、因为低侧功能集是有限的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、否则请按绿色按钮。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我基本上需要一个线性 LED 驱动器。  我意识到电子保险丝可能不是我真正想要的-电流限制用于故障检测、但不用于主动限制 LED 驱动器所做的负载电流。  是这样吗?

    知道了这一点、您是否会推荐任何特定的高侧或低侧器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您驱动多少个 LED、您需要什么级别的控制?

    如果您要驱动多个 LED 并且希望控制亮度、例如、最好使用 LED 驱动器 IC、  

    如果您只想打开和关闭几个 LED 而不需要花哨的东西、那么负载开关将是最佳选择、我可以就此提出建议。

    您将驱动多少个 LED 以及多少个 LED 电流、并将以并联、串联等方式驱动它们?


    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很可能是2个 LED、因此 Vf 为6V。  理想情况下、如果需要、我只能驱动一个 LED (3V)。

    我希望通过 PWM 控制亮度。

    我的电流电路只是一个 FET 和电阻器、可以说这就是我真正需要的一切。  我寻找另一种解决方案的主要原因是、我的空间非常有限、希望实现两个目标:第一、一种是可以处理开关和功率耗散的单个组件、 其次、与电阻器相比、热性能更好的组件-具有散热焊盘的小型 SMT 封装通常比大得多的功率电阻器具有更好的导热性。   

    我可以使用负载开关和电阻器来设置电流、但这与我现在拥有的电流没有什么不同。  为了使这比我的电流电路更具优势、我需要负载开关来处理电流限制(从而实现功率耗散)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    只要您的电流小于500mA 直流电、我们就有一些/负载开关可以为您提供帮助。

    我建议查看 TPS22946和 TPS22951

    它们具有可选或固定的电流限制、并且是5.5V 最大输入电压部件。 与采用 HTSSOP 引线式封装的高侧开关相比、它们还采用更加紧凑的封装。  

    如果您需要比这更高的电流能力、最好选择高侧选项或专用 LED 驱动器 IC。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电流仅约为250mA。  但是、我的最大输入电压为10V、因此我无法使用这些5.5V 部件。

    您能否推荐能够支持限流250mA 输出和10V 输入电压的高侧选项(负载开关或 LED 驱动器或其他任何器件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将其恢复到原始组件-我可以将 TPS2595用作高侧 LED 驱动器吗?  如果我设置电流限制(例如500mA)、将 LED 连接到输出端并将其打开- TPS2595是否会像高侧线性 LED 驱动器那样工作?  我知道、一些电子保险丝或负载开关会在达到电流限制时关闭输出、但该器件看起来会继续限制电流、直到达到热限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    虽然该部件并非设计用于线性 LED 驱动器、但该拓扑大致相当于线性驱动器、我认为它可以按照您描述的方式使用。

    但是、我仍然建议查看专门构建的 LED 驱动器、除了 LED 特定功能外、它们的电流精度比 TPS2595的内部电流限制块和其他不是专门用于高精度用途的电源开关更高、 它是 IC 的安全气囊、不会因 ILIM 全时运行而膨胀。

    类似 TPS92630 COLD 的东西可能可以正常工作、但如果您需要特定的建议、我会将此问题转给 LED 驱动器团队、因为这不是我的专业领域。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  是的、请将其传输给 LED 驱动器团队。  TPS92630看起来在功能上适用、但对于我的空间受限型布局、较大的封装尺寸不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、总结一下有关电子保险丝的问题-假设我的应用可以满足 TPS2595的较低精度电流限制要求、 如果电子保险丝始终处于 ILIM 全时模式、使用电子保险丝是否安全?  除了电流限制的精度之外、还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有添加足够的外部/串联电阻、则可能会遇到热问题、因为您将消耗 FET 中的所有功率、然后器件将 OTC 并在等待过热清除时循环开关。  

    如果您依靠 ILIM 执行此操作、但不增加外部电阻、则 FET 通道中的燃烧功率将接近5W、并且它不会对 IC 进行工作或烹饪。

    无论如何、我会将其转移给 LED 驱动器团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

        您能否分享您的电流规格?(电流范围、电源电压范围)我们提供了一些具有灌电流的 LED 驱动器、这些驱动器可能适合您的应用。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流范围= 500mA 最大值

    电压= 5 - 10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      当您将多通道连接在一起时、TLC59108可支持更高的电流、并且其设计采用了与低侧开关相同的灌电流结构。

    BR

    肖恩