This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:高温下的启动问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907079/lm2776-start-up-issue-in-the-high-temperature

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: TPS60400

您好、专家:

请参阅下面的原理图、我的客户使用 LM2776将5V 转换为-5V、这用于放大器的偏置。

 如果  我们将环境温度从25度提高到60度、LM2776可以正常工作。  

但是、如果我们在60度的情况下关闭和打开输入电源、LM2776无法开始工作。

我们检查飞跨电容器和输入/输出电容器,所有 X7R 都存在。

我们还捕获 Vout 的波形,C++/C-,您能不能为它提供帮助? 一些保护措施似乎会阻止器件工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    首先、您能否断开负载并尝试再次进行测量。

    2.应用中的负载是运算放大器-正电源轨可以通过负载放电到负输出端并将其拉为正。 肖特基二极管会将其钳制。  这可能有助于启动。

    您可能还需要考虑 TPS60400系列。 启动时是安全的、但不是引脚对引脚。 它具有内置二极管。

    3.如何为 LM2776供电?

    如果可以、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Fenin:

    感谢您的评论,如果我们在输出中添加肖特基,则问题已得到解决。

    我能否知道为什么这个问题只出现在高温情况下,在正常室温下,即使输出被钳位到正电压,器件也可以启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

     LM2776启动问题的技术原因 不可用。 通常、器件在启动期间会出现常见问题(即使在正常室温下也是如此)。  

     我们有 TPS60400 系列器件、它集成了该二极管以实现正确启动。

    由于此问题已解决、我想关闭此主题。 如需更多支持、请联系我们。

    此致、

    Febin