This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002EVM:UCC39002EVM:

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906801/ucc39002evm-ucc39002evm

器件型号:UCC39002EVM
主题中讨论的其他器件:UCC39002

我们尝试将 UCC39002评估板应用于两个12V 模块,尽管负载是共享的,但我们观察到模块的负载调节性能显著下降。 关闭一个模块会导致相同的降级。 进一步的测试显示、在关闭一个模块的情况下、CSO 和 EAO 处于~100mV (无负载)、并且 ADJ 正在消耗电流。 我们的理解是主器件的 ADJ 输出不应消耗电流。 在另一个模块关闭的情况下、行为是相同的。

 我们的理解是否不正确?

 我们是否应该假设 EVB 有缺陷?

 是否有验证功能的过程?

R10 = 10毫欧
R11 =开路
R7、R19、= 1k
C1、C4 = 33pF
R16、R22 = 100K
R25 = 150欧姆
C12 = 47uF
R30 = 10欧姆
电源模块 TDK/Lambda PN PAH300S48-12
负载= 0至6A

后半部分是相同的。
第三部分的 VDD 为0V

请你考虑这一问题

Paul Augenstein
纽约州罗切斯特、Pyragon Inc
paugenstein@pyragon.com
585 489 9548

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这看起来像是一个重复的帖子、我将关闭这个帖子、我将要求应用工程师回复第一个帖子。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter --我收到 了 John Griffin1的回复