This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:作为 LED 驱动器的电子保险丝

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956387/tps2595-efuse-as-led-driver

器件型号:TPS2595

是否可以(或安全或建议)将 TPS2595用作线性 LED 驱动器?  我想将 ILIM 设置为我所需的 LED 电流、并且、当 TPS2595启用时、只要它不达到热阈值、它就会保持在限流模式。  由于 TPS2595将无限期地调节电流、而不是像其他一些电子保险丝那样锁存或重试、这似乎是一种可能性。

我知道有专用的线性 LED 驱动器、但 TPS2595似乎比大多数 LED 驱动器具有更多的功能和更小的封装。  我还有以下要求:

 -高侧驱动

 -无外部电流感应电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、这应该是可能的。 只要器件未达到过热保护限制、它就会保持在电流限制范围内。

    您能否分享有关输入电源范围、LED 灯串电压容差和 LED 电流的详细信息?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入= 9V (最大值)

    LED 灯串电压= 6 - 6.5V

    实际上、LED 电流会导致使用电子保险丝时出现潜在问题。  最大电流约为300mA、但我希望能够通过 PWM 信号控制平均电流。  因此、我可以将 TPS2595设置为500mA、并使用60%的最大占空比。  但我不确定电子保险丝是否能够以足够快的速度打开/关闭、以有效地实现这一目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供详细信息。

    这些器件是用于控制浪涌电流的慢速导通器件。 开关频率大约为1kHz。

    此致、Rakesh