请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256404 TI 团队、
我们在设计中使用 UCC256404、并有一些问题-其中两个问题如下:
- 是否有方法将 BMTH 阈值设置与输出功率/电流/电压或类似设置相关联? 由于是用于音频产品、因此我们的设计大部分时间都以超低功耗(<30W)运行、但 SMPS 能够根据需要以145W 的功率持续运行、从而实现最大的连续音量。 如数据表示例所示、BMTH 阈值为"0.6"、不提供任何方法来关联我们将在次级侧进入升压模式的条件。
- 是否有任何关于如何将软启动周期延长到几百毫秒的想法? 我们在输出轨上有大量大容量电容、可帮助应对瞬变。 目前、LLC 达到 OCthreshold 并出现"断续"、直至它获得充电电容。 我想将软启动时间延长(我们可以处理延迟启动而不会出现问题)到更长的时间-但我们可以用于软启动电容器的最高电容值可能是470nF。 我们可以上下调整 RLL、但为了获得我们要处理的时间范围、我们最终使用了几个兆欧的电阻器。
提前感谢、
Cody