This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:与次级输出和最大软启动电容器的突发模式相关性

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906019/ucc256404-burst-mode-correlation-to-secondary-output-and-maximum-soft-start-capacitor

器件型号:UCC256404

TI 团队、  

我们在设计中使用 UCC256404、并有一些问题-其中两个问题如下:

  1. 是否有方法将 BMTH 阈值设置与输出功率/电流/电压或类似设置相关联? 由于是用于音频产品、因此我们的设计大部分时间都以超低功耗(<30W)运行、但 SMPS 能够根据需要以145W 的功率持续运行、从而实现最大的连续音量。 如数据表示例所示、BMTH 阈值为"0.6"、不提供任何方法来关联我们将在次级侧进入升压模式的条件。
  2. 是否有任何关于如何将软启动周期延长到几百毫秒的想法?  我们在输出轨上有大量大容量电容、可帮助应对瞬变。 目前、LLC 达到 OCthreshold 并出现"断续"、直至它获得充电电容。 我想将软启动时间延长(我们可以处理延迟启动而不会出现问题)到更长的时间-但我们可以用于软启动电容器的最高电容值可能是470nF。 我们可以上下调整 RLL、但为了获得我们要处理的时间范围、我们最终使用了几个兆欧的电阻器。  

提前感谢、
Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:FB 链的 FBreplica 与 BMTH 和 BMTL 这两个阈值进行比较、确定突发模式运行。 图42显示了如何进行比较。 图29还显示了 FBreplica 如何与 BMT 配合使用。 Iopto 增大时、IRFB 将减小、从而使 FBreplica 减小。 Iopto 与 Vout 成比例。

    2.电流软启动电容值是多少? 您的输出电容器值是多少? 请提供您的原理图供我们查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    对拖延表示歉意。 让我在今天晚些时候回复您发送的有关此主题的电子邮件。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的盛情款待。 由于我们客户文档的专有性质、我们一直通过电子邮件直接与 Ben 合作。 我们将直接跟进他。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢你的帮助。 我将查找您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您通过电子邮件获得支持时、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Ben 照顾我们。 感谢您的跟进。 可以关闭线程。