This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:使用 BQ24075T 为锂离子电池充电的大容量和大电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907300/bq24075t-large-capacity-and-large-current-to-charge-li-ion-battery-using-bq24075t

器件型号:BQ24075T

尊敬的先生:

我有一个项目需要为锂离子电池充电、锂离子电池为3个并联电池、容量为4200mAh*3=12600mAh。

我选择“Use BQ24075T to charge it”(使用 BQ24075T 为其充电),我的设置为:

快速充电电流为1.4A、R (ISET)=649 Ω(1.37A)。

输入电流为1.5A、R (ILIM)=1.07K 欧姆(1.495A)。

3.快速充电7.5小时,R (TMR)=59.0K 欧姆(7.37小时)。

4、EN2 =高电平、EN1 =低电平。

5.电源:USB Type C DC 5.0V/3A。

但我有一些问题:

1.此设置是否正常?

2. BQ24075T 上有一个"SYSOFF"引脚。 连接 USB 3.0 (或 USB Type C)时、该引脚如何工作?

3.快速充电的电流是否与输入电流非常接近?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)设置正确

    2) 2) SYSOFF 引脚用于开启和关闭 BAT 和 OUT 之间的 FET。 您可以将该引脚拉低、以使 FET 始终导通。

    3) 3)充电电流接近输入电流限制没有问题。 如果负载电流增加、充电器将自动降低充电电流。