This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:VIN 引脚上的压摆限制

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906761/tps62160-q1-slew-limitation-on-vin-pin

器件型号:TPS62160-Q1

大家好、

TPS62160-Q1 VIN 引脚上是否存在压摆率限制? 有另一个 DC/DC 转换器以极快的启动速度馈送 TPS62160-Q1、我想确保这不会影响 TPS62160-Q1 VIN。

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    此设计中 VIN 将上升的压摆率是多少? 如果 EN 通过 VIN 供电、则需要确保不超过 VIN 和 EN 引脚的额定电压。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    VIN 引脚上的电压在<1ms 内从0V 至3.3V。 这是可以接受的吗? EN 引脚由来自不同电源的1.8V 电压供电。

    谢谢!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    压摆率没有这样的限制、因此可接受1ms 或更短时间内的3.3V 电压。 想知道为什么您将额定电压为17V 的器件用于3.3V 输入?

    此致、

    模块