This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:禁用故障检测

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956152/lm5170-disabling-fault-detection

器件型号:LM5170

数据表描述了通过在 SYNCOUT 引脚上放置一个10k 下拉电阻器来禁用故障检测机制(第8.3.16.1节)。 数据表进一步指出、BRKG 和 BRKS 引脚必须与20k 电阻器端接、如图35所示、但未提供有关如何选择这些值的说明。 数据表图55中的示例显示的是10k 电阻器。 这里的电阻是否至关重要、您能否提供有关可接受范围的详细信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您发帖。  SYNCOUT 处的10k 是一个信号电阻器、告知 IC 跳过故障检测。   

    建议使用 BRKG 和 BRKS 上的20k 电阻。  BRKG 是一个电流源引脚、它将强制~300uA。  如果您将引脚保持悬空、它会将 BRKG 电压升高到 VIN。  由于 BRKG 引脚的最大额定值只有65V、如果 VIN 大于65V、可能会损坏。   

    但是、我们不建议将 BRKG 接地、否则内部损耗为 VIN x 300uA。   放置端子电阻器有助于消除外部电阻器的一些损耗、20k 只是一个合理的值。  

    BRKS 的类似注意事项。

    谢谢、

    应用工程部 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此说明、当不使用断路器时、BRKS 和 BRKG 端接的电阻值听起来并不重要。 更具体地说、数据表中某些示例中显示的10k 电阻器也应满足所需的用途。 请告诉我这是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息和快速响应。

    M. Johnson